International News Releases

全新的双频SoC扩展Amazon Sidewalk、Wi-SUN和专有远距离无线协议的连接覆盖范围

首款内置AI/ML加速器的sub-Ghz SoC将智能化带到边缘应用

 

中国,北京 - 2023年6月12日 – 致力于以安全、智能无线连接技术来建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日推出全新的双频段FG28片上系统(SoC),这款产品专为Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议等远距离广覆盖网络和协议而设计。FG28作为一款包括sub-Ghz和2.4 Ghz低功耗蓝牙(Bluetooth LE)射频的双频SoC,可用于机器学习推理的内置人工智能/机器学习(AI/ML)加速器,并具有芯科科技业界领先的Secure Vault™安全技术。

芯科科技首席技术官Daniel Cooley表示:"在开发和部署低功耗广域网时,FG28 SoC满足了我们客户的多个关键需求。通过包括蓝牙在内的协议,FG28为用户提供了一种在网络上配置和部署新设备的简便方法,而且sub-Ghz频段的设计旨在支持超过一英里的设备间通信,从而支持在智慧农业、智慧城市以及Amazon Sidewalk等社区网络中使用全新的边缘应用。"

双频功能实现了在单一设计中支持多种协议

随着连接性和计算能力被进一步应用到边缘设备,新兴的应用需要能够提供"瑞士军刀"一样的全面连接选项解决方案。通过使用Wi-SUN等网络提供sub-Ghz连接,FG28可以作为智慧城市中采用电池供电的终端节点。例如作为垃圾箱上的追踪器,帮助定位垃圾箱并检查最后一次清空的时间,或者应用在占地数英亩的商业农场的灌溉系统中,或者在广阔的牧场上作为牲畜追踪器和健康监测器。蓝牙连接不仅支持将设备轻松地部署到网络上,而且还支持操作人员在本地连接到设备以进行诊断、数据下载等操作。FG28 SoC具有几项附加功能,可以为sub-Ghz设备开启新的应用:

  • 业界首款集成AI/ML硬件加速器的sub-Ghz SoC,支持在边缘设备进行机器学习推理,以实现预测性维护警告,监测湿度和pH值等土壤状况关键条件。
  • 1024 kB的闪存和256 kB RAM,以满足各种协议栈和技术栈的内存需求。
  • 业界领先的Secure Vault中级和高级支持,以更好地建立对设备的信任,并支持设计人员为其应用选择所需的安全级别。
  • 高能效的射频核,具有低活动电流和睡眠电流,以及快速唤醒时间,这些是电池供电的终端节点的理想选择。
  • 多达49个通用输入/输出(GPIO)引脚,可实现强大的外设连接。

对Amazon Sidewalk的支持将连接性推向智能家居以外的领域

在过去的一年里,物联网(IoT)领域最令人兴奋的进展之一是向开发人员开放了Amazon Sidewalk。Amazon Sidewalk是一个安全的、无处不在的、永远在线的社区网络,由社区构建,为社区服务。Amazon Sidewalk使用选定的摄像头和扬声器等现有的智能家居设备作为网关,提供安全、可靠和多功能的连接,从而支持远距离的应用场景。

对使用芯科科技产品来为Amazon Sidewalk开发应用感兴趣的开发人员和设计人员,可以观看6月8日举办的"使用Amazon Sidewalk来设计覆盖距离更长的设备"的Tech Talk技术讲座点播回放。

供货

目前已可提供FG28样品,计划在2023年第三季度末之前全面上市。此外,FG28还将提供针对Amazon Sidewalk和Z-Wave Long-Range优化的衍生产品,并作为独立的微控制器(MCU)。开发人员和设计人员可以联系芯科科技销售代表以了解更多信息。

为了紧跟最新的物联网趋势,了解最新的工具、协议等,开发人员和设计人员还可以注册参加芯科科技无线培训Tech Talks技术讲座。这些会议专题聚焦于Wi-Fi、蓝牙、Matter和LPWAN上,大家可以线上免费观看直播和点播观看。

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)是致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者。我们集成化的硬件和软件平台、直观的开发工具、无与伦比的生态系统和强大的支持能力,使我们成为构建先进工业、商业、家庭和生活应用的理想长期合作伙伴。我们可以帮助开发人员轻松解决整个产品生命周期中复杂的无线挑战,并快速向市场推出创新的解决方案,从而改变行业、发展经济和改善生活。更多信息请浏览网站:silabs.com和cn.silabs.com。

 

也可通过以下方式关注Silicon Labs:

1) 在线社区:Silicon Labs在线社区

2) 微信公众号:SiliconLabs

3) 官方B站:SiliconLabs芯科科技

扫描二维码,即刻关注。

前瞻性声明

本新闻稿可能包含Silicon Labs根据目前预期所做出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包含风险与不确定因素。多项重要因素可能导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异。关于可能影响Silicon Labs的财务结果以及导致实际结果与前瞻性声明所示之结果出现重大差异的各种因素说明,请参阅Silicon Labs提交给美国证券交易委员会(SEC)之报告。Silicon Labs没有意愿或义务因为新信息、未来事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性声明。

 

编辑说明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、“S”符号、Silicon Laboratories标志和Silicon Labs标志是Silicon Laboratories公司的商标。此文中所有其他产品名称可能各自属于相应公司的商标。

了解Silicon Labs最新信息,请访问网站http://news.silabs.com/和http://blog.silabs.com/,或是访问www.linkedin.com/company/siliconlabs。

Silicon Labs公关联络信息:

Silicon Labs / 刘怡君Regine Liu

区域市场行销暨传播高级经理

E-mail:regine.liu@silabs.com

 

Silicon Labs 公关团队

E-mail:pr@silabs.com

 

 

华兴万邦 / Sharon Hu

E-mail:Sharon@1AND7.com