International News Releases

실리콘랩스, 기기 제조사의 제품 출시 일정을 앞당기는 획기적인 초저전력 와이파이 6 및 블루투스 LE 5.4 모듈 출시

SiWx917Y 모듈, 글로벌 RF 인증을 사전 획득하여 간편한 플러그 앤 플레이 방식의 이점 제공

2024년 12월 4일 – 보다 연결된 세상을 위한 지능형 및 보안 무선 기술 분야를 선도하는 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 SiWx917Y 초저전력 와이파이 6(Wi-Fi® 6) 및 블루투스 저에너지(Bluetooth® LE) 5.4 모듈을 출시한다고 밝혔다.

실리콘랩스의 성공적인 시리즈 2(Series 2) 플랫폼을 기반으로 하는 이 모듈은 전자기기 제조회사가 와이파이 6 기기의 복잡한 개발 및 인증 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계되었다. 새로운 SiWx917Y 모듈은 획기적인 전력 효율이 특징이며, 이와 함께 강력한 무선 연결, 첨단 보안, 그리고 완벽한 기능을 갖춘 애플리케이션 프로세서를 제공함으로써 기기 제조회사의 설계 과제, 제품 크기, 비용, 수익 창출 시간을 줄여준다. SiWx917Y 모듈은 글로벌 규제 표준에 대한 사전 인증을 획득했을 뿐만 아니라 최적화된 안테나를 장착하고 있어 RF 최적화 및 인증에 대한 사용자의 시간과 비용 부담을 줄여준다.

실리콘랩스의 어빈드 가이(Irvind Ghai) 와이파이 솔루션 담당 부사장은 “IoT용 와이파이 기술이 크게 발전하면서 획기적인 혁신의 기회가 열리고 있다. 실리콘랩스는 완제품 제조사들이 자신들의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 SiWx917Y 와이파이 6 모듈을 개발했다"며, “사전 인증된 이 모듈은 간소화된 솔루션을 제공함으로써, 제조회사가 최첨단 연결 기능을 자신들의 기기에 쉽게 통합하고 개발 비용을 줄이면서 실제 솔루션 차별화에 집중할 수 있도록 지원한다”고 말했다.

이 모듈은 스마트 홈, 빌딩 자동화, 의료용 장비, 산업용 센서, 자산 추적 등 산업 전반의 저전력 와이파이 애플리케이션에 이상적이다.

첨단 무선 기능을 제공하는 다재다능하고 효율적인 SiWx917Y 모듈

실리콘랩스의 SiWx917Y 모듈은 와이파이 6, 블루투스 LE 5.4, ARM Cortex-M4 애플리케이션 프로세서, 무선 네트워크 프로세서, 대용량 메모리 및 다양한 페리퍼럴 세트를 16 x 21 x 2.3mm의 소형 패키지에 통합하고 있다. 주요 기능은 다음과 같다:

  • 스마트한 전원관리 기능을 갖춘 초저전력 와이파이 6 연결성
  • 전용 애플리케이션 프로세서와 무선 프로세서를 갖춘 듀얼 코어 아키텍처
  • 와이파이를 통한 매터(Matter) 프로토콜 지원
  • 통합 안테나, RF 핀 및 전 세계 RF 인증 획득
  • 설계 유연성을 위해 다양한 설정 및 작동 가능

이 모듈은 스마트한 전원관리 기능을 갖추고 있어, 목표 절전 해제 시간(Target Wake Time, TWT)과 60초의 절전 유지 간격을 통해 전류 소모가 20μA에 불과한 연결된 절전 모드가 가능하다. 이를 통해 스마트 잠금 장치, 온도 조절기, 스마트 카메라, 비디오 초인종, 산업용 센서와 같은 IoT 기기의 배터리 수명을 수년까지 늘릴 수 있다. 또한 통합된 ARM Cortex-M4 프로세서, 대용량 메모리 및 페리퍼럴을 통해 정교한 에지 처리 기능을 구현할 수 있다.

새로운 모듈은 두 가지 작동 모드를 지원한다: SoC(무선 MCU) 모드용 SiWG917Y를 이용하여, 사용자는 이 모듈의 ARM Cortex-M4 코어에서 모든 애플리케이션 코드를 실행할 수 있다. 이와 함께 NCP(Network Co-processor) 모드용 SiWN917Y를 활용하면, 와이파이 모듈이 통신 기능을 관리하는 동안 사용자는 별도의 MCU에서 원하는 애플리케이션을 실행할 수 있다.

IoT 연결에 대한 증가하는 수요 충족

IoT 기기가 폭발적으로 성장하면서 보다 효율적이고 안전한 와이파이 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 와이파이를 지원하는 저전력 IoT 애플리케이션이 매년 최대 10억 개씩 증가함에 따라 기기 제조사들은 에너지 효율, 보안, 개발 용이성 관련 이슈들을 해결하면서 강건한 연결성을 통합해야 하는 과제에 직면해 있다. 실리콘랩스의 새로운 SiWx917Y 모듈은 기기 제조사들의 이러한 과제를 해결하기 위해 특별히 설계되었다.

가용성

SiWx917Y 모듈은 현재 일반 구매가 가능하다. 실리콘랩스의 SiWG917Y 및 SiWN917Y 와이파이 6 및 블루투스 LE 모듈에 대한 자세한 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있다: https://www.silabs.com/wireless/wi-fi/siwx917y-wireless-modules?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-wfi-120324

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스는 사물 인터넷 무선 연결 분야의 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 탁월한 에코시스템 지원을 통해, 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션을 구축하는 데 이상적인 장기적인 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 가장 광범위한 멀티 프로토콜 솔루션을 지원하며 고성능, 저전력, 보안 분야에서 업계를 선도하고 있다. www.silabs.com.

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!

실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.